部署项目
将项目编译到
FactoryTalk Optix 应用程序
,然后将应用程序部署到目标设备。要确定
FactoryTalk Optix
运行模式所需的画面引擎,请参见FactoryTalk Optix Runtime 模式。对于在网络中无法访问的目标设备,可以先从
FactoryTalk Optix Studio
导出 FactoryTalk Optix 应用程序
,再将其导入到目标设备。请参见导出 FactoryTalk Optix 应用程序和导入 FactoryTalk Optix 应用程序。提供反馈