系统功能
FactoryTalk Optix
版本 1.4.0 具有以下功能。FactoryTalk Optix Studio
- 在同一台 PC 上安装多个版本的FactoryTalk Optix,以改进版本管理(多版本支持)。
- 可以将上传的非易失性存储内容合并到项目中。
- 向FactoryTalk OptixStudio 中添加了葡萄牙语和德语。
- 联机帮助支持通过按 F1 来显示对话框和弹出窗口的上下文相关内容。
- 受密码保护的 UI 小组件可防止未经授权的更改,可在不更改行为或外观属性的情况下使用它们。
- 模板库支持在将对象拖到库或项目中时用于管理类型冲突的新选项。
- 标签、导航面板、按钮和滚动条样式的新样式表选项。
- 可用性:
- 项目视图支持多项选择,并支持通过上下文菜单复制/粘贴/删除多个节点。
- 导出 FactoryTalk Optix 应用程序弹出窗口现在支持嵌入式边缘计算模块。
- 动态链接弹出窗口会保留上次选择的条目,以更快地浏览条目。
- 在项目视图中添加了一个新的 NetLogic 筛选器。
控件增强功能
- 高级 SVG 子元素属性支持不透明度、笔画宽度和笔画短划线数组样式。
- 可以使用 Netlogic 脚本界面操作高级 SVG 图像,以实现高级动画
- DataGrid 增强功能改进了列配置和多行选择。
- 如果输入的值超出范围,数字调整框控件将提供视觉反馈。
- 增强了报警控件,支持搁置低优先级或有干扰的报警。
- WebBrowser 控件显示证书错误,以接受并继续使用自签名证书浏览网站。
容器增强功能
- 全新的网格布局容器,用于设计灵活且响应迅速的布局,如仪表板。
- 缩放布局容器支持字体缩放。
- 画面容器属性支持边框颜色和粗细。
转换器增强功能
- 命名占位符支持提高字符串格式器和表达式计算器转换器的可读性。
- 在表达式计算器转换器中内置了函数 Left_Of 和 Right_Of。
扩展架构
- Runtime 现在可以设置为“作为服务运行”。
- 通过连接许可改进了容器支持。
数据连接
- 新的 Micro 控制器驱动程序提供与 Micro800 和 MicroLogix 1400 系列控制器的连接。
- 添加了使用 InfluxDB 的外部数据存储。
- 添加了直接连接到 PowerFlex 驱动器的功能。
新权利
- 基于订阅的 Runtime 权利可用于所有运行时软件包。
- 永久 Runtime 权利升级支持迁移到更大的运行时,以扩展应用程序。
报警增强功能
- 以一次性搁置或定时搁置的形式添加了报警搁置支持。
FT Hub 中的 FT Optix 页面
- 新的“设备大小调整”工具可帮助用户根据项目所需的条目(如标签、报警、屏幕等)数选择最适合其需求的设备。
提供反馈