想要讓您的智慧機械採用可擴充分析和擴增實境(AR),但成本和資源仍是問題?
您是否在尋找具有成本效益的套件,其中包含對設備製造商非常重要的適當技術與開發支援,可以簡化最新的IIoT技術建置,同時透過現場和遠端的方式安全連線至機械設備進行管理?
在這次智慧機械線上研討會系列中,您可以深入瞭解
- 具有成本效益的IIoT平台套件如何透過適當的技術/開發支援、服務和工具,協助設備製造商以安全的方式連線和使用分析與AR
- 如何根據您所需要的任何服務水準選擇適當規模的AR/分析解決方案,並利用成功的套件讓您的團隊開始進行應用程式的設計與開發
- 新的協作如何讓運作中的機械在生產力和品質方面大幅獲益、協助在OEM和終端用戶之間建立更強大的關係,以及利用更具智慧的機械開拓新的潛在營收來源
參加這場線上研討會並創造差異化的價值和營收來源,同時提高勞工的技術和效率。
有興趣了解先前的智慧機械線上研討會系列嗎?點選這裡隨時隨需享受。