自動產線測試仍持續面臨挑戰,即使用的例行程序應該要提供範圍更廣的機型選擇、選項和功能。因此經常需要為每種類型進行量身制訂的測試,從而增加了人為錯誤的風險,並降低了生產速度。借助結合了 IIoT、Thin Client 和人工智慧功能的全自動產線測試,您可提供更快、更一致的結果,同時減少人為錯誤,並提高成本效益。
透過自動化產線測試降低成本
確保達到快速的投資回報和長期的成本節約
自動化產線測試不僅能減少整個製程的時間和人力成本,還能讓您集中心力進行最需要手動測試的項目。如此一來,您就能在整個測試中提高一致性和品質,同時降低人力成本:
- 利用協作型機器人提高準確度和速度
- 可確保達到失效率,並運用 Smart Vision 系統進行全天候測試
- 不必操作員即可運作的 EOL 測試站,可在全球提供更一致的結果
運用 AR 和 IIoT 分析來提高生產力
第一次即可讓更多產品合格,並在問題發生前先預測到
如果沒有完全控制組裝過程,常會導致已組裝的零件出現故障。透過工業物聯網 (IIoT) 將每個站連線到公共網路,您就能獲得即時資料和機器學習功能,這能讓您在問題發生前就防患未然。此外,借助 InnovationSuite™ Vuforia 擴增實境 (AR) 之力,操作員能使用數位化的作業指令和即時效能資料,提升首次合格率和重工效率。
- 運用 InnovationSuite 提高連線能力
- 預測維護
- 重工操作員指南
運用 ThinManager Thin Client 軟體來減少停機時間
運用 ThinManager 減少停機時間。讓設備運作更快速、成本更低且可靠性更高
當設備故障且操作員需費心重新啟動必要流程時,產線測試通常會成為生產的瓶頸。有了 ThinManager Thin Client 的隨插即用的功能,您就能更快重新啟動並執行測試,以確保減少停機時間,同時提高生產力。
- 提升設備的可靠性
- 增強 IT 安全性
- 借助預測性維護功能事先掌握問題
- 運用全球支援和工具,讓機器維持正常運作
透過人工智慧提高品質
運用中立的決策來改善您的產線測試結果
隨著品牌商對品質的要求不斷提升,在生產需求不斷變化的狀況下,繼續執行這些嚴格的標準變得非常不容易。我們的人工智慧解決方案可整合至汽車座椅、車門、駕駛座和其他元件的產線測試中,從而為您減少人為錯誤,並透過僅根據資料所進行的測試來提高品質。
- 智慧圖片處理
- 自我學習演算法
- 智慧串流
- 異常偵測
為您推薦