我們的 GuardPLC™ 安全控制系統在可程式邏輯控制器產量和網路功能方面提供卓越速度。這些控制器符合全球可程式邏輯控制器標準和全球功能安全標準。該系列非常適合感測速度、方向、零速度、溫度、壓力和流量應用。這些控制器在安全乙太網通訊網路上進行通訊,其中該網路經 TÜV 認證,可用於符合 EN954 類別 4 和 SIL 3 的安全應用。
Rockwell Automation 宣佈,自 2018 年 6 月起,1753 GuardPLC™ 1600 安全控制器已停產及停售。
Rockwell Automation 宣佈,自 2018 年 6 月起,1753 GuardPLC™ 1800 安全控制器已停產及停售。