Créer un dictionnaire de localisation
Créez un dictionnaire de localisation pour afficher le contenu de l’application dans la langue où se trouve l’utilisateur. Le dictionnaire de localisation contient toutes les chaînes traduites dans les différentes langues. Vous pouvez ensuite sélectionner une langue à afficher pour l’application lors de la conception et de l’exécution.
Si vous créez un projet dans
FactoryTalk Optix Studio
à l’aide d’un modèle standard, le dossier Traductions
contient un dictionnaire de localisation par défaut.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surTraductions, puis sélectionnezNouveau.
DictionnaireLocalisation#
apparaît dans le dossier Traductions
.Fournir une réponse