IT/OT-Konvergenz hilft Unternehmen, ihre Produktivität genauer zu beurteilen und einzustellen. Nutzen Sie beispielsweise die Daten des IoT Ihrer Fertigung, um herauszufinden, wie Sie ihre Maschinen effektiver einsetzen können. Durch die Integration von Automatisierung und Informationen stehen Ihnen produktivitätssteigernde Möglichkeiten offen – wie zum Beispiel selbstlernende Anlagen und kollaborative Robotik.
Welche Modernisierungsstrategie verfolgen Sie?
Wie Sie mit neuesten Technologien Ihre Produktivität langfristig steigern können
Bei einer Modernisierungsstrategie geht es um mehr als um das Zusammenwachsen von IT und Betriebstechnik oder die Aufrüstung von Anlagen: Sie brauchen einen Fahrplan, der alle Aspekte Ihres Betriebs berücksichtigt. Bereiten Sie sich umfassend und rechtzeitig auf Veränderungen vor: Nur so halten sie mit dem technischen Fortschritt mit und passen Ihren Betrieb an geschäftliche Veränderungen an.
Hier einige Beispiele, wie Unternehmen verschiedenster Branchen Modernisierungen einsetzen, um die Produktivität zu erhöhen:
- Unternehmen der Automobilindustrie nutzen automatisierte Datensysteme, um die OEE und die Produktivität um 50 % zu steigern.
- Lebensmittel- und Getränkehersteller setzen Infrastructure-as-a-Service ein, um die Zeit für die Fehlerbehebung um 90 % zu senken.
- Öl- und Gasunternehmen verwenden prädiktive Echtzeit-Analysen, um potenzielle Ausfälle zu erkennen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
- Pharmazeutische Unternehmen verbessern die Prozesskonsistenz und steigern so ihre Produktion um 65 %.
Auch wir haben auf unserem Weg zum Connected Enterprise unsere Fertigungsabläufe modernisiert und die Automatisierung und die Unternehmens-EDV in ein einziges verbundenes System integriert. Wir setzen die neueste MES- und EMI-Software ein, um Informationen aus Hunderten von Anwendungen an einem zentralen Ort zusammenzuführen. Unsere Produktivität ist seit der Einführung des neuen Systems gestiegen.
Anwenderberichte
IT/OT-Konvergenz in Aktion
Was passiert eigentlich, wenn Organisationen die Lücke zwischen Fertigungssystem und ERP-Software schließen? Dann verstehen sie ihr Geschäft besser, verzeichnen geringere Ausfallzeiten und sind so produktiv wie nie zuvor. Es gibt bereits viele innovative Unternehmen, die zeigen, was möglich ist. Sehen Sie selbst.
Integrierte Automatisierungssysteme
Vernetzen Sie Ihren Fertigungsbereich mit skalierbaren, zukunftssicheren Technologien
Die Konvergenz von Betriebstechnik und IT überbrückt nicht nur die Lücke zwischen Produktionssystemen und den anderen Unternehmenssystemen, sondern auch zwischen einzelnen Geräten. Optimalerweise bestehen Automatisierungs- und Steuerungssysteme aus nahtlos integrierten Geräten und nicht aus diversen Einzeleinheiten.
Technologien, die den Aufbau integrierter und effizienter industrieller Automatisierungssysteme unterstützen, bieten Ihnen viele Möglichkeiten:
- Integrierte Steuerungssysteme bringen Echtzeit-Informationen und verschiedene Steuerungseinheiten in einer Architektur zusammen, um die Produktivität zu erhöhen
- Intelligente Motorsteuerungsgeräte liefern Informationen, die zu besseren Entscheidungen und einer erhöhten Systemleistung beitragen
- Intelligente Geräte liefern die Rohdaten für ein Connected Enterprise und optimieren so Betriebsabläufe
Wie Sie eine sichere Netzwerkarchitektur aufbauen
Das richtige Netzwerk für ein produktives Connected Enterprise
Nur eine zuverlässige Netzwerkarchitektur sichert einen reibungslosen Informationsfluss. Unternehmen, die eine einheitliche Netzwerkarchitektur auf Basis von Standard-Ethernet und IP einsetzen, sichern ab, dass Daten zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Mitarbeiter ankommen. Dieser Ansatz kann die Produktivität in der Fabrik und im gesamten Unternehmen steigern.
Um IT/OT-Konvergenz zu erreichen, müssen zunächst alle komplexen Zusammenhänge erfasst werden. Unsere strategischen Allianzpartner helfen Ihnen bei dieser Entwicklung. Gemeinsam mit Cisco unterstützen wir Sie, wenn es darum geht, Netzwerkarchitektur zusammenzuführen und zu vereinfachen. Cisco hilft Ihnen aber auch dabei, kulturelle und technische Lücken zu schließen und Mitarbeiter zu schulen. Mit unserem Partner Panduit bieten wir Ihnen vorkonfigurierte Lösungen, um Risiken zu minimieren, die betriebliche Leistung ebenso wie die Zuverlässigkeit zu steigern. Auch können Sie mit dieser Partnerschaft Netzwerke einfacher realisieren.