Yann Palanchon ist Vice President für Nordamerika und Global Services bei der Pagès Group. Der global tätige Maschinen- und Anlagenbauer ist ein Gold-Mitglied des PartnerNetwork™ von Rockwell Automation und bietet Automatisierungslösungen für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittel-, Medizin- und Industriebranche.
Innovator im Bereich Verpackung
Die Pagès Group bietet Automatisierungslösungen für die Etikettierung, Hochgeschwindigkeitssortierung, Montage, Kartonverpackung und Palettierung in der Verpackungsindustrie. Der Brancheninnovator ist bekannt für seine Pionierarbeit bei der In-Mold Labeling-Technologie, einem Spritzgießverfahren, das für Kunststoffverpackungen verwendet wird.
Doch angesichts wachsender Nachhaltigkeitsanforderungen und einer zunehmenden Verbrauchernachfrage steigt eine immer größere Zahl der Pagès-Kunden auf Faserformverpackungen um. Das Material wird aus einer Mischung aus Holz und Wasser hergestellt und ist zu 100 % kompostierbar und recycelbar.