Alarme
Ein Alarm ist ein Ereignis, das den Status eines Prozesses oder einer Maschine zur Laufzeit angibt. Alarme geben an, dass Aufmerksamkeit oder ein Eingreifen notwendig ist, z. B. wenn eine Variable einen kritischen Wert erreicht. Zum Beispiel kann eine Temperaturvariable vom normalen Sollwert abweichen und den Alarm auslösen.
Zu den Alarmzuständen gehören:
- Aktiv. Ein Alarm, der gerade aktiv ist.
- Quittiert. Ein angegangener Alarm.
- Bestätigt. Ein behobener Alarm.
- Deaktiviert. Ein inaktiver Alarm.
Erstellen Sie Alarme mit Hilfe von Alarmtypen, Widgets und Objekten.
TIPP:
Wenn ein Controller über einen Nicht-OPC UA-Server verfügt, müssen Sie zur Überwachung des Systems die Controller-Variablen importieren und die Controller-Variablen in den Alarmobjekten referenzieren. Wenn die Anwendung einen OPC UA-Server bereitstellt, kann
FactoryTalk Optix Studio
automatisch mit OPC UA-Servern über das Objekt Anwendungen
kommunizieren. Die Anwendung liest automatisch die Alarmereignisse, die vom OPC UA-Server bereitgestellt werden, um den Ereignisstatus und die Alarminformationen anzuzeigen.deaktiviert
Rückmeldung geben