Alarme bestätigen und quittieren
Quittieren und bestätigen Sie aktive Alarme zur Laufzeit. Die Quittierung eines Alarms gibt an, dass der Benutzer den Alarm zur Kenntnis genommen hat. Die Bestätigung eines Alarms gibt an, dass die Ursache des Alarms beseitigt wurde.
- Zur Laufzeit können Sie imAlarmrastereine der folgenden Aktionen ausführen:
- Einen Alarm auswählen. Jede Interaktion gilt nur für den im Raster ausgewählten Alarm.
- Keinen Alarm auswählen. Jede Interaktion gilt für alle Alarme im Raster.
- Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
- QuittierenoderAlle quittieren. Quittieren Sie, dass Sie den ausgewählten Alarm oder alle Alarme zur Kenntnis genommen haben.
- BestätigenoderAlle bestätigen. Bestätigen Sie, dass die Ursache des ausgewählten Alarms oder aller Alarme beseitigt wurde.
In der Spalte des jeweiligen Alarms wird angezeigt.
quittieren
bestätigen
Rückmeldung geben