Konverter

Mithilfe von Konvertern können Sie den Quellwert konvertieren und ihn danach dem übergeordneten Knoten zuweisen.

Lokaler Konverter

Ein lokaler Konverter ist für einen einzelnen komplexen dynamischen Link bestimmt und kann nicht in anderen komplexen dynamischen Links wiederverwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Editor für komplexe dynamische Links und Komplexen dynamischen Link erstellen.
TIPP: Wenn Sie einen Konverter und seine Eigenschaften in einem einzelnen komplexen dynamischen Link verwenden möchten, erstellen Sie einen lokalen Konverter.

Konvertertyp

Sie können Instanzen eines Konvertertyps in mehreren komplexen dynamischen Links verwenden. Auf diese Weise führen Sie bei einer erforderlichen Aktualisierung der Konverterlogik diesen Schritt durch Bearbeitung des Konvertertyps nur einmal durch. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertertyp erstellen.
TIPP: Wenn Sie einen Konverter und seine Eigenschaften in mehreren komplexen dynamischen Links verwenden möchten, erstellen Sie einen Konvertertyp und verwenden Sie dann die Instanzen des Konvertertyps in mehreren komplexen dynamischen Links.

Beispiel für einen Konverter

Ein Beispielkonverter im Editor für komplexe dynamische Links kann Folgendes enthalten:
Element
Name
Beschreibung
1
Übergeordnete Variable
Der Wert der Variable, dessen Wert den Konverterausgang repräsentiert.
2
Richtung des dynamischen Links
Die Richtung zwischen dem Konverterausgang und der Konverterlogik. Die Richtung ändert sich durch Auswahl des Symbols:
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.
  • Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
3
Einfügen
Fügt einen weiteren Konverterblock ein.
4
Konvertername
Der Name des Konverterobjekts.
5
Konvertereigenschaften
Für die Eigenschaftenwerte können Sie Folgendes festlegen:
  • Statische Werte
  • Einen dynamische Link
  • Mehrere Konverter
6
Dynamischer Link der Quelle
Entweder ein dynamischer Link zu einer Variablen, einem Tag-Wert oder einem anderen Konverter.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.