Ereignisse
Ein
Ereignis
ist eine zur Laufzeit generierte Meldung, mit der angezeigt wird, dass eine bestimmte Situation aufgetreten ist.Ereignisse führen Aktionen, sogenannte Methoden, für die Erstellung einer Anwendungslogik aus. Fügen Sie einem Ereignis eine Methode hinzu und konfigurieren Sie sie so, dass das Ereignis diese Aktion zur Laufzeit ausführen muss.
Rückmeldung geben