Übergegangen-Ereignis konfigurieren
Lösen Sie Methoden aus, wenn der Wert einer Variable oder Objekteigenschaft eine bestimmte Bedingung erfüllt.
- Wählen Sie in derProjektansichtein Objekt oder eine Variable aus.
- Klicken Sie inEigenschaftenmit der rechten Maustaste auf eine Variable oder eine Eigenschaft und wählen Sie aus.TIPP: Wählen Sie bei Bedarf aus, um eine Variable hinzuzufügen.
- Wählen Sie inEreignissevonÜbergangFolgendes aus:
- Gleich
- Ungleich
- Größer als
- Größer oder gleich
- Kleiner als
- Kleiner oder gleich
- Legen Sie die EigenschaftWertfest.TIPP: Sie können den Schwellenwert eingeben oder einen dynamischen Link zum Schwellenwert hinzufügen. Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Wählen Sie nebenVariableTransitioneddie Option aus.
- Wählen Sie eine Methode aus:
- Erweitern Sie für globale MethodenBefehle.
- Für lokale Methoden erweitern Sie entweder die Knoten, die Methoden verfügbar machen (z. B. veröffentlicht einDatenraster-Knoten eine MethodeAktualisieren), oder den Knoten, der sich auf eine bestimmte NetLogic bezieht.
- (Optional) Wenn für die Methode Argumente erforderlich sind, erweitern Sie die Methode und legen Sie die Argumente fest.
Bedingung erfüllen
Übergangsereignis
Rückmeldung geben