Loggerdaten anzeigen
Zeigt die Datenlogger- und Ereignisloggerdaten in einer Tabelle an.
Voraussetzungen
Überprüfen Sie, ob der Datenlogger oder Ereignislogger konfiguriert ist. Siehe:
- So zeigen Sie Loggerdaten an
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufUIund wählen Sie .
- Wählen Sie das ObjektDatenraster, um es im Editor zu öffnen.
- VonProjektansichtziehen Sie einDatenlogger- oderEreignislogger-Objekt auf dasDatenraster-Objekt im Editor.DasDatenraster-Objekt zeigt die vom Logger in der Datenbank gespeicherten Daten an.
- Um die zur Laufzeit aktualisierten Daten in Echtzeit anzuzeigen, konfigurieren Sie die MethodeUpdateoder die EigenschaftAutomatische AktualisierungszeitdesDatenraster-Objekts.TIPP: Normalerweise ist die Methode mit einemSchaltfläche-Objektereignis verbunden.
Daten
Rückmeldung geben