Knoten in NodeSet exportieren

Export von Knoten in eine NodeSet-
XML
-Datei. Verwenden Sie die exportierte Datei zum Austausch von
OPC UA-Begleitspezifikationen
.
Voraussetzungen
Fügen Sie Knoten zum Projekt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Knoten.
  1. So exportieren Sie Knoten in NodeSet
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf einen zu exportierenden Knoten und wählen Sie dann
    In NodeSet exportieren
    aus.
    TIPP: Sie können den Stammprojektknoten nicht exportieren.
  3. Wählen Sie einen Speicherort für die NodeSet-
    XML
    -Datei aus.
    Der ausgewählte Knoten und die untergeordneten Knoten werden exportiert.
  4. (Optional) Wählen Sie in der Exportmitteilung
    Betreffenden Ordner öffnen
    aus, um zur exportierten NodeSet-
    XML
    -Datei zu navigieren.
Importieren Sie das NodeSet in einen OPC UA-Server, in ein anderes
FactoryTalk Optix
-Projekt oder durchsuchen Sie die Knoten offline in einem OPC UA-Client.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.