Knoten von NodeSet importieren
Importiert alle Knoten von einer NodeSet-
XML
-Datei.
TIPP:
Importieren Sie Knoten aus NodeSet, um alle Knoten aus
OPC UA-Begleitspezifikationen
zu importieren, die in einer NodeSet-Datei definiert sind. Weitere Informationen finden Sie unter OPC UA-Begleitspezifikationen.Voraussetzungen
Rufen Sie für den Import eine
XML
-Datei mit NodeSet ab.- So importieren Sie Knoten aus NodeSet
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerModelloder einen seiner Unterordner und wählen Sie dann aus.
- Wählen Sie zum ImportierenXMLmit NodeSet aus.
Die importierten Knoten werden im Ordner angezeigt. Wenn Sie die Knoten erneut an denselben Ort importieren, werden alle Änderungen an den bereits importierten Knoten beibehalten.
Rückmeldung geben