Objekte

Ein Objekt ist ein Element, das eine physische oder nicht-physische Komponente im Projekt darstellt. Ein Typ ist ein Modell oder ein Vorlagenobjekt für die Erstellung von Instanzen eines Objekts.
Erstellen Sie Objekte von
Projektansicht
oder
Typenansicht
aus. Ändern Sie die Eigenschaften eines Objekts, um die Darstellung und die Datenwerte zu ändern, die für dieses Objekt zur Laufzeit angezeigt werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.