Objekt erstellen
Erstellen Sie ein Objekt, um einen Knoten zum Projekt hinzuzufügen.
- Wählen Sie inProjektansichtden Ordner, in dem das Objekt erstellt werden soll, und wählen Sie dann in der Symbolleiste derProjektansicht.TIPP: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen Ordner inProjektansichtklicken und das KontextmenüNeuverwenden, um Objekte zu erstellen.Das Kontextmenü zeigt Objekte an, die der Ordner je nach Ordnerkategorie enthalten kann.
- Wählen Sie das Objekt, das dem Projekt hinzugefügt werden soll.
- (Optional) Wählen Sie inEigenschaftendie Option , wählen SieAnzeigenameund geben Sie den Anzeigenamen ein.
- (Optional) Wählen Sie unterEigenschaftendie Option , wählen SieBeschreibungund geben Sie die Beschreibung ein.
Das neue Objekt erscheint in der
Projektansicht
. Der Tooltip beim Daraufzeigen zeigt den Anzeigenamen und die Beschreibung an.
Objekt
Rückmeldung geben