NetLogic aus der Ferne debuggen
Mit Visual Studio können Sie eine Laufzeit-NetLogic auf Windows-Systemen per Fernzugriff debuggen.
TIPP:
Remote-Debugging ist auf HMIs aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Weitere Informationen zum Remote-Debugging finden Sie unter Remote-Debugging – Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Informationen zum lokalen Debuggen von NetLogic finden Sie unter NetLogic lokal debuggen.
Voraussetzungen
- Laden Sie auf dem Entwicklungscomputer Visual Studio herunter und legen Sie es als Standard-Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- Stellen Sie sicher, dass der Client-Rechner und der Entwicklungsrechner mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- So debuggen Sie Laufzeit-NetLogic aus der Ferne
- Konfigurieren Sie den Remote-Windows-Rechner als Ziel inFactoryTalk Optix Studio. Weitere Informationen finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
- Stoppen Sie den Debugger und die Anwendungslaufzeit und bearbeiten Sie dann den Code.TIPP: Um den Remote-Debugging-Prozess zu stoppen, schließen Sie die Desktop-Anwendung Remote Debugger oder stoppen Sie das Debugging in Visual Studio.
- Wiederholen Sie 3.
Rückmeldung geben