NetLogic lokal debuggen

Identifizieren, untersuchen und beheben Sie Probleme mit NetLogic-Code, indem Sie Visual Studio oder Visual Studio Code lokal verwenden.
Informationen zum Debuggen von NetLogic aus der Ferne finden Sie unter NetLogic aus der Ferne debuggen.
TIPP: NetLogic-Fehler werden zur Laufzeit im Protokollbereich
FactoryTalk Optix Studio
gemeldet. NetLogic-Laufzeitfehler werden auf der Registerkarte des Ziels gemeldet, auf dem die Anwendung läuft (z. B. ). Entwurfszeit-NetLogic-Fehler werden auf der Registerkarte gemeldet.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum externen Code-Editor.
Voraussetzungen
  • Laden Sie Visual Studio oder Visual Studio Code herunter, installieren Sie es, und legen Sie es als Standard-Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
    TIPP: Wenn Sie mit Visual Studio Code debuggen und das neueste C#-Plug-In nicht wie erwartet funktioniert, führen Sie ein Downgrade des C#-Plug-Ins auf 2.4.4 durch.
  • Wenn Sie mit Visual Studio Code debuggen möchten, installieren Sie die C#-Erweiterung: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-dotnettools.csharp.
  1. So debuggen Sie NetLogic
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von Microsoft Visual Studio 2022 oder Microsoft Visual Studio Code als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  3. Debuggen Sie entweder:
    • Laufzeit-NetLogic. Im externen Code-Editor debuggen Sie
      FTOptixRuntime
      und wählen in
      FactoryTalk Optix Studio
      die Option
      Ausführen
      .
      TIPP: Sie können das Projekt zum Debuggen auf dem Emulator-Ziel ausführen.
    • Entwurfszeit-NetLogic. Im externen Code-Editor debuggen Sie
      FTOptixStudio
      und in
      FactoryTalk Optix Studio
      klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine NetLogic und wählen eine Methode zur Ausführung.
  4. Stoppen Sie den Debugger und die Anwendungslaufzeit und bearbeiten Sie dann den Code.
  5. Wiederholen Sie 2.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.