FactoryTalk® Optix in einem Rockwell Automation-System
FactoryTalk Optix Studio ist eine integrierte Entwicklungsumgebung mit einem Framework aus Funktionsmodulen für den Entwurf und die Kompilierung von HMI- oder IdD-Anwendungen. FactoryTalk Optix Studio enthält eine Bibliothek aus vordefinierten Objekten, die den modularen Entwurf von Grafikschnittstellen, Funktionen und logischen Operationen einer HMI-Anwendung unterstützen. Durch den Einsatz spezieller C#-Sprachskripte können verschiedene Aktionen in der Entwurfsphase automatisiert und dem Projekt individuell angepasste Funktionen hinzugefügt werden.
FactoryTalk Optix Studio ist sowohl als Web- als auch als Desktop-Entwicklungsumgebung verfügbar, mit der Sie FactoryTalk Optix-Anwendungen erstellen und auf Client-Systemen bereitstellen können. Der Web-Editor von FactoryTalk Optix Studio wird über FactoryTalk Hub aufgerufen.
Sie entwickeln und kompilieren FactoryTalk Optix-Anwendungen in FactoryTalk Optix Studio. Die kompilierten Anwendungen können auf Windows®- oder Linux-Clientsystemen oder in geschlossenen Rockwell Automation-Geräten wie das OptixPanel oder Eingebettetes Edge-Compute bereitgestellt werden.
Bei der Suche nach der richtigen Architektur für ein System, das 21 CFR Teil 11-konform ist, muss festgelegt werden, wie das System und seine Daten im Betrieb gepflegt werden. Bei sofort einsatzbereiten Lösungen zur Zugriffssicherung wurden geschlossene Rockwell Automation-Geräte wie das OptixPanel und Eingebettetes Edge-Compute entwickelt, um den Zugriff auf das Betriebssystem und die Dateien des Geräts zu beschränken. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, interne IT-Systeme für standardisierte Datensicherheits- und Verwaltungsrichtlinien zu nutzen. In diesem Fall ermöglicht FactoryTalk® Optix die Integration in Systeme, die von einem IT-Administrator gewartet werden, sodass die entsprechenden IT-Verfahrens- und automatisierten Kontrollen implementiert werden können. Bei Windows®- oder Linux-Clientsystemen wäre die IT-Abteilung für die Bereitstellung der entsprechenden Richtlinien und Berechtigungen zur Beschränkung des Zugriffs verantwortlich.
Rückmeldung geben