Alarmraster
Mithilfe des Widgets
Alarmraster
können Sie Alarme zur Laufzeit anzeigen und verwalten. Zeigen Sie Alarminformationen an, quittieren und bestätigen Sie Alarme, legen Sie sie ab und heben Sie sie wieder auf.
TIPP:
Das Widget
Alarmprotokollraster
zeigt Alarmereignisse an, die vom konfigurierten Ereignislogger wie dem Alarmverlaufsraster
aufgezeichnet wurden. Mithilfe des Widgets Alarmverlaufsraster mit Filter
filtern Sie die aufgezeichneten Daten.Übersicht
Jede Zeile im Raster weist auf eine Änderung des Alarmstatus hin. Quittieren und bestätigen Sie einen oder alle Alarme im Raster. Das Widget
Alarmraster
zeigt die folgenden Informationsspalten an:
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Zeitstempel | Datum und Uhrzeit der letzten Alarmereignisaktualisierung. |
Name | Name des Alarmobjekts, das das Alarmereignis erzeugt hat. |
Quellvariable | Die vom Ereignis überwachte Variable. |
Meldung | Die mit dem Alarmereignis verknüpfte Meldung. |
Aktiv | Gibt an, ob der Status des Alarms aktiv oder inaktiv ist: Inaktiv Aktiv |
Quittiert | Gibt an, ob der Alarm quittiert oder nicht quittiert ist: Nicht quittiert Quittiert |
Bestätigt | Gibt an, ob der Alarm bestätigt wurde oder nicht: Nicht bestätigt Bestätigt |
Schweregrad | Der Alarmschweregrad von 1 bis 1000. |
Laufzeit
Sie können die Spalten des Rasters zur Laufzeit ein- oder ausblenden. Informationen dazu finden Sie unter Datenrasterspalten zur Laufzeit verwalten.
Rückmeldung geben