Alarmraster erstellen

Erstellen Sie ein
Alarmraster
für die Anzeige des Status der einzelnen Alarme in einer Zeile.
  1. Passen Sie die im
    Alarmraster
    enthaltenen Objekte an, um die Darstellung des Rasters zu ändern und spezifische Alarminformationen anzuzeigen.
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    Vorlagenbibliotheken
    .
  3. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Widgets
    aus.
  4. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    die Option
    Alarmraster
    in einen Ordner im Ordner
    UI
    .
    Es wird
    Alarmraster# (type)
    angezeigt.
  5. Wählen Sie in
    Vorlagenbibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  6. (Optional) Wählen Sie im Editor das Alarmraster und die Schaltflächen des Alarmrasters aus, um die
    Eigenschaften
    und
    Ereignisse
    des Rasters und der Schaltflächen individuell anzupassen. So ändern Sie beispielsweise die Darstellung des Rasters:
    • Zeilenfarbe
      . Wählen Sie die Hintergrundfarbenzeile oder die Option
      Dynamischen Link hinzufügen
      aus, um einen Tag mit dem Farbwert zu binden.
    • Zeilentextfarbe
      . Wählen Sie die Textfarbe im Alarmraster oder
      Dynamischen Link hinzufügen
      aus, um einen Tag mit dem Farbwert zu binden.
  7. (Optional) Um zusätzliche Alarminformationen zur Laufzeit anzuzeigen, wählen Sie
    AlarmsDataGrid
    aus und fügen folgende Spalten hinzu:
    1. Wählen Sie in
      Eigenschaften
      hinter
      Spalten
      die Option
      Add
      und den Spaltentyp aus, der am rechten Ende des Rasters angezeigt werden soll:
      • Textspalte
        . Eine Spalte mit Festtext.
      • Bearbeitbare Textspalte
        . Eine Spalte mit zur Laufzeit bearbeitbarem Text.
      • Bildspalte
        . Eine Spalte, in der eine Grafik angezeigt wird.
    2. Erweitern Sie in
      Eigenschaften
      die Option
      Spalten
      und scrollen Sie dann zur neuen Spalte
      Datenrasterspalte#
      .
    3. Wählen Sie in
      Text
      für die Spalte
      Dynamischen Link hinzufügen
      aus.
    4. Navigieren Sie im Fenster „Dynamischer Link“ zu
      Alias
      {Item}(…)
      AlarmCondition
      und wählen Sie anschließend die Eigenschaft für das Alarmereignis aus.
      Um die Eigenschaften nach Alarmtyp anzeigen zu lassen, erweitern Sie durch
      gekennzeichnete Alarmereignisse.
      TIPP: Standardmäßig zeigt das
      Alarmraster
      alle aktivierten und aktiven Alarme an. Informationen zur Anzeige von nur bestimmten Alarmen zur Laufzeit finden Sie unter Alarmfilter erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.