Layout für Grafikobjekte

Das Layout einer Benutzeroberfläche für eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
hängt von den Elementen ab, die für jede der Komponenten des Grafikobjekts definiert sind.
Berücksichtigen Sie bei der Erstellung der Benutzeroberfläche, wie sich diese Elemente auf Ihre Anwendung auswirken werden:
  • Größe
    . Die Größe und das Seitenverhältnis der Bildschirme, auf denen die Schnittstelle angezeigt werden soll.
  • Position
    . Die Ausrichtung und die Ränder der Objekte in Bezug auf die Eigenschaften Breite und Höhe der Objekte.
  • Reihenfolge
    . Die relative Position der Objekte zueinander innerhalb der Schnittstelle und wie vom Informationsmodell der Anwendung impliziert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.