Größe eines Objekts ändern
Ändern Sie die Größe eines Objekts durch Ziehen mit der Maus oder Eingabe der Werte in die Objekteigenschaften.
Voraussetzungen
Für die Änderung der Größe eines Objekts muss die Objektausrichtung links, oben oder unten sein. Wenn für die Objektausrichtung auf der x- oder y-Achse
Anpassen
festgelegt ist, wird die Objektgröße dynamisch an die Containergröße angepasst. Sie können die Größe eines sich in einem Container befindenden Objekts nicht im Verhältnis zur Größe des Containers skalieren.
TIPP:
Die Größe des Objekts
Fenster
bestimmt die Größe der gesamten Benutzeroberfläche. Sie kann mithilfe der Eigenschaften Breite
und Höhe
oder automatisch mithilfe der Eigenschaft Vollbild
auf die Größe des Bildschirms eingestellt werden, auf dem die Schnittstelle zur Laufzeit angezeigt wird.- So ändern Sie die Größe eines Objekts
- Ziehen Sie im Editor einen Ziehpunkt auf dem Objekt.
- Wählen Sie in derProjektansichtein Objekt aus und ändern Sie inEigenschaftenFolgendes:
- Höhe. Geben Sie den Wert für die Höhe des Objekts ein.
- Breite. Geben Sie den Wert für die Breite des Objekts ein.
TIPP: Wenn Sie entweder den Wert fürHöheoder den fürBreitelöschen, verwendet das Objekt die EinstellungAuto. Der Text bestimmt die Größe des Objekts.
Größe ändern
Höhe
Breite
Rückmeldung geben