Grafikobjekte verwalten

Erstellen, bearbeiten, verschieben und löschen Sie Grafikobjekttypen und Instanzen.

Objekttypen und Objektinstanzen

Jedes Objekt, das Sie im Standardordner
UI
oder einem Unterordner des Ordners
UI
erstellen, wird automatisch als Typ konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekttyp erstellen.
TIPP: Typen sind in der
Typenansicht
im Ordner
UI
verfügbar.
Um
FactoryTalk Optix-Anwendungen
Grafikobjekte hinzuzufügen, erstellen Sie Objektinstanzen aus Objekttypen. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekt von einem Typ erstellen.

Objektverwaltung

Duplizieren, bearbeiten und benennen Sie die Eigenschaften der Grafikobjekte mithilfe der
Projektansicht
und des Editors um.

Objektinteraktivität

Durch die Bearbeitung der Eigenschaften des Grafikobjekts können Sie es verschieben oder animieren. Weitere Informationen finden Sie unter:

Objektschutz

Sperren Sie in der
Projektansicht
Grafikobjekte, um einer Bearbeitung untergeordneter Objekte zur Entwurfszeit durch andere
FactoryTalk Optix Studio
-Benutzer vorzubeugen. Als zusätzliche Sicherheitsebene können Sie ein für die Entsperrung des Objekts erforderliches Passwort festlegen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.