Gemeinsame Eigenschaften
Die verfügbaren Eigenschaften der Objekte der Benutzerschnittstelle hängen vom ausgewählten Objekt ab.
NOTIZ:
Für jede Eigenschaft mit einem nicht spezifischen numerischen Wert entspricht der Auto-Wert -1. Wenn Sie in der Eigenschaft auf Automatisch doppelklicken, wird -1 angezeigt. Wenn Sie -1 in die Eigenschaft eingeben, wird der Wert automatisch angezeigt.
Eigenschaft | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Name | Der Name des Objekts. | Zeichenfolgenwert. |
Typ | Der Typ des Objekts. | Nicht änderbarer Wert. |
Darstellung
Eigenschaft | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Sichtbar | Die Sichtbarkeit des Objekts zur Laufzeit |
|
Aktiviert | Möglichkeit der Interaktion des Objekts mit dem Benutzer zur Laufzeit |
|
Opazität | Die Transparenz des Objekts | Numerische Werte von 0 bis 100, wobei 0 für transparentes Objekt steht. |
Blinken | Diese Option lässt das Objekt regelmäßig blinken, wird jedoch ignoriert, wenn es nicht sichtbar ist |
|
Drehung | Drehung des Objekts um seinen Mittelpunkt | Numerische Werte. Für die Drehung im Uhrzeigersinn geben Sie hier positive Werte ein. |
Rahmenfarbe | Die Farbe des Objektrands | Jede ausgewählte oder eingegebene Farbe des verknüpften Tags. |
Füllfarbe | Füllfarbe des Objekts | Jede ausgewählte oder eingegebene Farbe des verknüpften Tags. |
Rahmenstärke | Stärke des Objektrands in Pixel | Numerischer Wert. |
Eckradius | Radius der Ecken eines Rechtecks in Pixel | Numerischer Wert. |
Sichtbar bei Anklicken | Auswählbarkeit des Objekts durch den Benutzer für die Ausführung von Ereignismethoden zur Laufzeit |
|
Zu verschiebendes Element | Verschiebbarkeit des Objekts oder des Vorfahrenobjekts zur Laufzeit. |
|
Größe und Layout
Eigenschaft | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Horizontale Ausrichtung | Horizontale Ausrichtung ausgewählter Objekte im Fenster |
|
Vertikale Ausrichtung | Vertikale Ausrichtung ausgewählter Objekte im Fenster |
|
Breite | Breite des Objekts | Numerischer Wert in Pixel |
Höhe | Höhe des Objekts | Numerischer Wert in Pixel |
Linker Rand | In Pixel angegebener Abstand zwischen dem linken Rand des Fensters und der linken Objektseite | Numerischer Wert |
Oberer Rand | In Pixel angegebener Abstand zwischen dem oberen Rand des Fensters und der Objektoberseite | Numerischer Wert |
Rechter Rand | In Pixel angegebener Abstand zwischen dem rechten Rand des Fensters und der rechten Objektseite | Numerischer Wert |
Unterer Rand | In Pixel angegebener Abstand zwischen dem unteren Rand des Fensters und der Objektunterseite | Numerischer Wert |
Rückmeldung geben