Anpassung des Rezepte-Editors
Neben der Verwendung des Standard-Rezepte-Editor können Sie auch eine benutzerdefinierte Schnittstelle für die Rezeptverwaltung entwerfen.
TIPP:
Sie können eine auf den Objekten des Standard-Rezept-Editors basierende benutzerdefinierte Schnittstelle für die Rezeptverwaltung entwerfen und dessen Objekte für Ihren Entwurf nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter Objekte aus dem Standard-Rezepte-Editor wiederverwenden.
Grafische Objekte und Skripte für Zutaten
WICHTIG:
Bei der Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Lösung für die Rezeptverwaltung müssen Sie die Objekte aus diesen NetLogic-Skripten einbinden.
Element | Funktionen | Verwendung |
---|---|---|
Objekt RezepteEditor |
| Wählen Sie im Fensterbereich Eigenschaften unter der Eigenschaft Rezeptschema ein Rezeptschema aus. |
NetLogic RecipesEditorUISetup | Erstellen Sie für jede Zutat des ausgewählten Rezeptschemas den folgenden Objektsatz:
| Zum Erstellen der grafischen Objekte klicken Sie mit der rechten Maustaste auf RezepteEditor oder RecipesEditorUISetup und anschließend auf Setup ausführen . |
Auswahl von gespeicherten Rezepten
Element | Funktionen |
---|---|
Objekt RecipesComboBox |
|
In RecipesComboBox die NetLogic RecipesEditorComboBoxLogic |
|
Rezeptverwaltung
NOTIZ:
Die folgenden Schaltflächenobjekte rufen die entsprechenden Methoden des Objekts „Rezeptschema“ auf.
Element | Funktion |
---|---|
Objekt SaveButton | Speichert oder aktualisiert das in RecipesComboBox geschriebene oder ausgewählte Rezept in der Datenbank. |
In SaveButton die NetLogic RecipesEditorSaveButtonLogic | |
Objekt DeleteRecipeButton | Löscht das mithilfe von RecipesComboBox ausgewählte Rezept aus der Datenbank. |
Objekt LoadButton | Laden Sie das ausgewählte Rezept vom Controller in die FTOptixApplication , indem Sie RecipesComboBox verwenden. |
Objekt ApplyButton | Wendet das mithilfe von RecipesComboBox ausgewählte Rezept auf den Controller an. |
Meldungen
Objekt | Funktion |
---|---|
Objekt OutputMessage | Wenn der Benutzer ein Rezept speichert, löscht, lädt oder übernimmt, wird fünf Sekunden lang eine Ausgabemeldung angezeigt.
TIPP:
Um die Anzeigedauer der Meldung zu ändern, doppelklicken Sie auf das NetLogic-Skript
RecipesEditorOutputMessageLogic und ändern den dort in Millisekunden angegebenen Wert. |
NetLogic RecipesEditorOutputMessageLogic |
Rückmeldung geben