Objekte aus dem Standard-Rezepte-Editor wiederverwenden
Sie können die Objekte aus dem Widget „Standard-Rezepte-Editor“ als Bausteine für eine benutzerdefinierte Rezeptverwaltungslösung verwenden.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufRezepteund wählen Sie dann aus.
- Wählen Sie das ObjektRezepteEditorund dannSperrenDie mit dem ObjektRezepteEditorverbundenen grafischen Objekte werden angezeigt.
- Arbeiten Sie eine benutzerdefinierte Verwaltungsschnittstelle für Rezepte aus.Weitere Informationen finden Sie unter Anpassung des Rezepte-Editors.
- Entfernen Sie das Standard-WidgetRezepteEditor, das Sie in 1 erstellt haben.
Rückmeldung geben