Rezepte zur Laufzeit importieren oder exportieren
Verwenden Sie die RecipeImportExport-NetLogic, um zur Laufzeit Rezepte aus einer
CSV
-Datei zu importieren oder in eine CSV
-Datei zu exportieren.Voraussetzungen
- So importieren oder exportieren Sie Rezepte zur Laufzeit
- Wählen Sie in der SymbolleisteVorlagenbibliotheken
- InBibliotheken:
- Wählen SieScriptsaus.
- Von der rechten Seite ziehen SieRezepte importieren/exportierenin einen Ordner inProjektansicht.Ziehen SieRezepte importieren/exportierenin den OrdnerModell.
- Wählen SieSchließenaus.
- Wählen Sie inProjektansichtdas ObjektRecipeImportExport.
- InEigenschaften:
- Wählen Sie in der EigenschaftRezeptschemadas Rezeptschema des Referenzobjekts.
- Geben Sie in der EigenschaftCSVFileden vollständigen Pfad der zu importierenden oder zu exportierendenCSV-Datei an.C:\temp\export_recipes.csvNOTIZ: Die Felder der zu importierendenCSV-Datei müssen mit den Spalten der Datenbank übereinstimmen.
- In der EigenschaftCSVSeparatorlegen Sie das CSV-Trennzeichen fest.
- Um die Felder in derCSV-Datei mit Anführungszeichen abzugrenzen, setzen Sie die EigenschaftWrapFieldsaufWahr.
- Konfigurieren Sie die Schaltflächen, um den Import oder Export auszulösen:
- Fügen Sie ein Schaltflächen-Objekt in einen Container ein und verknüpfen Sie sein MouseClick-Ereignis mit der NetLogic-Importmethode.
- Fügen Sie ein Schaltflächen-Objekt in einen Container ein und verknüpfen Sie dessen MouseClick-Ereignis mit der NetLogic-Export-Methode.
Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche und Methode zu einem vorhandenen Ereignis hinzufügen.
Rückmeldung geben