Bildschirmschoner konfigurieren
Konfiguration eines Bildschirmschoners für das Ausblenden der Anwendungsschnittstelle nach einer bestimmten Inaktivitätszeit.
- Konfiguration eines Bildschirmschonerobjekts:
- Für die Erstellung eines Bildschirmschoners fügen Sie zuerst ein Rechteck oder einen anderen Container hinzu und konfigurieren dann die untergeordneten Objekte.Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekte.
- Wählen Sie inProjektansichtdas Bildschirmschonerobjekt aus und legen Sie inEigenschaftendie folgenden Werte fest:
- Sichtbar. Setzen Sie diesen Wert aufFalsch.
- Sichtbar bei Anklicken. Setzen Sie diesen Wert aufWahr.
- Wählen Sie inEreignissenebenMouseDown-Ereignisdie Option und danach aus.
- Wählen Sie unterEingabeargumenteinVariableToModifydie OptionKnoten auswählenund anschließend die EigenschaftSichtbardes Bildschirmschonerobjekts aus.
- Setzen SieWertaufFalsch.
- Vergewissern Sie sich, dass sich das Bildschirmschonerobjekt in der höchsten Z-Ebene befindet, indem Sie es inProjektansichtan den unteren Rand des Containers ziehen.
- Wählen Sie in der SymbolleisteVorlagenbibliothekenIdle Timeout
- Für die Anzeige des Bildschirmschoners ziehen Sie unterKomponentendie OptionLeerlauftimeoutdirekt inMainWindow (type)bzw. den Bildschirm inProjektansicht.Weitere Informationen zu den Bildschirmen finden Sie unter Bildschirm.
- Wählen Sie inBibliothekendie OptionSchließenaus.
- Wählen Sie inProjektansichtdie OptionIdleTimeoutLogicaus und legen Sie inEigenschaftendie folgenden Werte fest:
- Aktiviert. AufWahrsetzen
- Dauer. Legen Sie den Leerlauftimeout fest.
- Erweitern Sie inProjektansichtdie importierteIdleTimeoutLogicund wählen Sie dannOnTimeoutaus.
- Wählen Sie inEigenschaftenim WertOnTimeoutdie Option und anschließend aus.
- Wählen Sie unterEingabeargumenteinVariableToModifydie OptionKnoten auswählenund anschließend die EigenschaftSichtbardes Bildschirmschonerobjekts aus.
- Setzen SieWertaufWahr.
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ScreenSaver.zip.
TIPP:
Sie können einen Anmeldebildschirm erstellen, der nach der automatischen Abmeldung angezeigt wird. Ein Beispiel-Anmeldebildschirm kann ein zunächst ausgeblendetes Rechtecksobjekt enthalten, das sich an die Größe des Hauptfensters anpasst und bei dem
Sichtbarkeit
auf Falsch
gesetzt ist.Rückmeldung geben