Leerlauftimeout konfigurieren

Konfiguration eines Timeouts für fehlende Benutzeraktivität in der
FactoryTalk Optix
. Ein Timeout kann jedes benutzerdefinierte Ereignis auslösen.
TIPP: Um einen Timeout zu konfigurieren, muss die Anwendung über interaktive Grafikobjekte verfügen. Zur Laufzeit umfasst die Inaktivität das Fehlen von Cursorbewegungen, Tastaturaktionen und Benutzerinteraktionen. Sie können einen Leerlauftimeout entweder für eine bestimmte Seite oder für eine ganze Sitzung konfigurieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.