Leerlauftimeout für einen Container konfigurieren
Übernimmt eine Leerlauftimeout für ein bestimmtes Containerobjekt mithilfe einer NetLogic. Die mithilfe einer NetLogic konfigurierten Leerlauftimeouts gelten nicht für das gesamte Projekt. Ein Timeout kann jedes benutzerdefinierte Ereignis auslösen.
- Wählen Sie in der SymbolleisteVorlagenbibliothekenIdle Timeout
- Ziehen Sie unterKomponentendie OptionLeerlauftimeoutdirekt inMainWindow (type)bzw. inProjektansichtin den Bildschirm, auf dem der Bildschirmschoner angezeigt werden soll.Weitere Informationen zu den Bildschirmen finden Sie unter Bildschirm.
- Wählen Sie inBibliothekendie OptionSchließenaus.
- Geben Sie inDurationdie Zeitdauer ein, die vor einem Timeout vergehen muss.
- Wählen Sie inProjektansichtdie OptionIdleTimeoutLogicaus und legen Sie inEigenschaftendie folgenden Werte fest:
- Aktiviert. AufWahrsetzen
- Dauer. Legen Sie den Leerlauftimeout fest.
- Erweitern Sie inProjektansichtdie importierteIdleTimeoutLogicund wählen Sie dannOnTimeoutaus.
- Wählen Sie inEigenschaftenhinterOnTimeoutdie Option aus.
- Erweitern Sie im Browser zuerstBefehleund danach den Befehlstyp. Wählen Sie anschließend den beim Auftreten des Timeout-Ereignisses auszuführenden Befehl aus.
Rückmeldung geben