Leerlauftimeout für eine Sitzung konfigurieren
Mithilfe von
IdleTimeoutEvent
übernehmen Sie die Leerlauftimeout für die gesamte Sitzung. Ein Timeout kann jedes benutzerdefinierte Ereignis auslösen- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerUIund wählen Sie .SitzungDerBenutzeroberfläche# (type)erscheint in derProjektansicht.
- Wählen Sie inProjektansichtdas ObjektSitzungDerBenutzeroberfläche (type)aus.
- Legen Sie inEigenschaftendie folgenden Werte fest:
- Dauer des Inaktivitätstimeouts. Geben Sie hier die Dauer für den Timeout ein.
- Inaktivitätstimeout aktiviert. Setzen Sie diesen Wert aufWahr.
- Wählen Sie unterEreignissenachIdleTimeoutEventdie OptionNeue Methode hinzufügenaus, erweitern SieBefehleund navigieren Sie dann zu dem bei Auslösen des Timeout-Ereignisses auszuführenden Befehl.
Rückmeldung geben