OPC UA-Methode erstellen
Erstellen Sie eine OPC UA-Methode mit anschließender Bearbeitung des Codes in einem externen Code-Editor.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- So erstellen Sie eine OPC UA-Methode
- Klicken Sie im FensterbereichProjektansichtmit der rechten Maustaste aufNetLogicund wählen Sie dann aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die von Ihnen erstellteLaufzeitNetLogicund wählen Sie danach aus.Der externe Code-Editor wird geöffnet. In die NetLogic wird der folgende Code eingefügt:[ExportMethod] public void MethodName() { }
- (Optional) Benennen Sie die Methode in C# um.
Entwickeln Sie den Code der Methode.
Rückmeldung geben