NetLogic mit Visual Studio lokal debuggen

Debuggen eines lokalen Projekts mit Entwurfszeit- und Laufzeit-NetLogics mithilfe von
Visual Studio®
.
Voraussetzungen
  1. So debuggen Sie NetLogic mit Visual Studio lokal
  2. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Visual Studio
    wird geöffnet.
  3. Entweder:
    • Laufzeit-NetLogic debuggen. Führen Sie
      FactoryTalk Optix-Anwendung
      aus und hängen Sie dann
      Visual Studio
      an den
      FTOptixRuntime
      -Prozess an. Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
    • Debuggen einer Entwurfszeit-NetLogic. Hängen Sie die Entwurfszeit-NetLogic in
      Visual Studio
      an den
      FTOptixStudio
      -Prozess an und führen Sie sie danach aus. Weitere Informationen finden Sie unter NetLogic zur Entwurfszeit ausführen.
  4. Beenden Sie den Debugvorgang, bearbeiten Sie den Code und wiederholen Sie danach den Vorgang.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.