Debugging auf dem Remote-Rechner starten
Stellen Sie die Laufzeit-Anwendung auf dem Remote-Rechner bereit und starten Sie den Debugging-Prozess auf dem Entwicklungsrechner.
Voraussetzungen
- So starten Sie das Debugging auf dem Remote-Rechner
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung vonVisual Studio®2022 oderVisual Studio Codeals Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
- Stellen Sie überFactoryTalk Optix StudioFTOptixApplicationauf dem Zielgerät bereit.Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
- Konfigurieren und starten Sie den Debugging-Prozess inVisual Studio.An Prozess mit diesen Einstellungen anhängen:
- ConnectionType. Standard.
- ConnectionTarget. Der Name und der Port, den Sie bei der Ausführung von Remote-Maschine für das Debuggen vorbereiten erhalten haben.
- Available Process. FTOptixRuntime.exe.
Rückmeldung geben