NetLogic mit Visual Studio remote debuggen
Mit
Visual Studio®
können Sie eine Laufzeit-NetLogic auf Windows-Systemen remote debuggen.
TIPP:
Remote-Debugging ist auf HMIs aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Weitere Informationen zum Remote-Debugging finden Sie unter Remote-Debugging – Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Voraussetzungen
- Laden Sie auf dem EntwicklungscomputerVisual Studioherunter und legen Sie es als Standard-Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Zielcomputer und der Entwicklungscomputer im selben Netzwerk befinden.
- So debuggen Sie Laufzeit-NetLogic aus der Ferne
- Konfigurieren Sie den Remote-Windows-Rechner als Ziel inFactoryTalk Optix Studio. Weitere Informationen finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
- Beenden Sie den Debugvorgang, bearbeiten Sie den Code und wiederholen Sie danach den Vorgang.TIPP: Zum Beenden des Remote-Debugging-Prozesses schließen Sie entweder die Remote-Debugger-Desktopanwendung oder beenden das Debugging inVisual Studio.
Rückmeldung geben