Bibliothek eines Drittanbieters zum Visual Studio Code-Projekt hinzufügen
Fügen Sie eine .NET-Bibliothek eines Drittanbieters durch Bearbeitung der Projektdatei
CSPROJ
hinzu.Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio Code als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- So fügen Sie eine Drittanbieterbibliothek zum Visual Studio Code-Projekt hinzu
- Kopieren Sie die .NET-Assembly für die Bibliothek in den ProjektordnerProjectFiles/NetSolution.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung vonVisual Studio®2022 oderVisual Studio Codeals Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
- Öffnen Sie in Visual Studio Code die ProjektdateiCSPROJ.
- Fügen Sie das folgende<Reference>-Element als untergeordnetes Element des Elements<ItemGroup>hinzu.<Reference Include="library"> <HintPath>path</HintPath> </Reference>
- library
- Die hinzuzufügende Bibliothek. Beispiel:MyLibrary
- path
- Der Pfad zur Bibliothek von 1. Zum Beispiel:"MyLibrary.dll". Geben Sie den Pfad zur Bibliothek im Projektverzeichnis an, damit die .NET-Projektmappe auf verschiedenen Geräten kompiliert werden kann. Auf diese Weise wird bei jedem Zugriff über andere Geräte korrekt auf die Bibliothek verwiesen.
<ItemGroup> <Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> <!-- The rest of the code --> </ItemGroup>Wenn sich die Bibliothek in einem anderen als dem standardmäßig festgelegten OrdnerProjectFiles/NetSolutionbefindet, geben Sie einen entsprechenden Pfad an, z. B.:<Reference Include="MyLibrary"> <HintPath>../SampleFolder/MyLibrary.dll</HintPath> </Reference> - Speichern Sie die DateiCSPROJ.
Rückmeldung geben