Bibliothek eines Drittanbieters zum Visual Studio-Projekt hinzufügen
Fügt eine .NET-Bibliothek eines Drittanbieters hinzu.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- So fügen Sie eine Bibliothek eines Drittanbieters zu einem Visual Studio-Projekt hinzu
- Kopieren Sie die .NET-Assembly für die Bibliothek in den ProjektordnerProjectFiles/NetSolution.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung vonVisual Studio®2022 oderVisual Studio Codeals Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
- Aktualisieren Sie den Verweis durch Auswahl der Zusammensetzung von 1.Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Referenzen in einem Projekt – Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Bibliothek
Drittanbieter
Rückmeldung geben