FactoryTalk Optix Studio-Schnittstelle
Es folgt ein Beispiel für
FactoryTalk Optix Studio
zur Entwurfszeit.Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Projektinformationsmodell, das den Inhalt und die Struktur des Projekts in Knoten darstellt. Ein Knoten kann ein übergeordneter Knoten sein, der untergeordnete Knoten hat. | ||
Objekttypen und Variablentypen, auf denen die Instanzen von Objekten basieren. Vordefinierte Typen sind entsprechend ihrem Zweck in Ordnern gruppiert. Benutzerdefinierte Typen sind in Ordnern gruppiert, die die Struktur in Projektansicht widerspiegeln. | ||
Meldungen, die sich auf den Betrieb des FactoryTalk Optix-Anwendung beziehen. Anwendungen, die ausgeführt werden und mit FactoryTalk Optix Studio verbunden sind, erscheinen unter Emulator-Ausgabe . Projektsuchergebnisse. | ||
Registerkarten | Registerkarten der geöffneten Objekte, die im Editor geändert werden. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Registerkarte bewegen, um auszuwählen, ohne das Projekt zu speichern, werden Sie aufgefordert, Ihre Änderungen zu speichern. | |
Symbolleiste des Editors | Befehle, die für den Objekttyp gelten, der im Editor geändert wird. | |
Grafikeditor für Objekte. Jeder Editor wird in einer neuen Registerkarte geöffnet und wird für Grafikobjekte und Objekttypen, wie Tag-Importer und -Rezepte, verwendet. | ||
Eigenschaften, die für den ausgewählten Knoten in der Projektansicht oder im Objekteditor eingestellt werden können. | ||
Ereignisfenster | Methoden mit Ereignissen, die durch den aktuell ausgewählten Knoten erzeugt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignisse. |
Rückmeldung geben