Systemprotokoll

Systemprotokolle sind ein allgemeiner Mechanismus für die Veröffentlichung von Meldungen von
FactoryTalk Optix Studio
zur Überwachung des Software-Ausführungsflusses und zur Problemdiagnose. Die Protokolle werden sowohl von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
als auch von
FactoryTalk Optix Studio
erzeugt.
Der Speicherort von
FactoryTalk Optix Runtime
-Protokollen hängt vom Betriebssystem des Zielgeräts ab:
  • Eingebettete Geräte:
    /persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
  • Windows-Geräte:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
  • Ubuntu-Geräte:
    /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log
    TIPP: Während der Installation von Laufzeit-Tools können Sie den Standardinstallationspfad ändern. Wenn Sie Laufzeit-Tools an einem benutzerdefinierten Speicherort installiert haben, werden die Protokolle im Unterordner
    Log
    dieses Speicherorts gespeichert.
Während der
FactoryTalk Optix Studio
-Entwurfsphase werden alle auftretenden Protokollmeldungen in der unteren Leiste von
FactoryTalk Optix Studio
angezeigt und gespeichert.
Wenn Sie das Quellprojekt durch Starten von
FactoryTalk Optix-Anwendung
ausführen, können Sie die Protokollierungsereignisse sowohl vom lokalen Entwicklungscomputer als auch von dem Zielgerät aus überwachen, auf dem die
FactoryTalk Optix Runtime
-Anwendung bereitgestellt wurde. Die
FactoryTalk Optix Runtime
-Protokollierungsereignisse werden auf der
FactoryTalk Optix Studio
-Benutzeroberfläche auf einer separaten Statusregisterkarte mit dem Namen des Zielgeräts angezeigt.
TIPP: In den Protokollmeldungen können Sie Objekte auswählen,die dann in der
Projektansicht
hervorgehoben werden.
Die Protokolle werden auch im Dateisystem an den folgenden Speicherorten gespeichert:
  • Für Projekte, die in einer lokalen Emulation gestartet wurden:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
  • Für auf einem Zielgerät gestartete Projekte:
    %localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\LogDevice\<Devicename>
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.