Drehfeld hinzufügen
Erstellen Sie eine Variable und ein Drehfeld für die Steuerung des Werts, mit dem festgelegt wird, ob ein Bereich angezeigt wird oder nicht.
TIPP:
Anstatt eine Variablen und ein Drehfeld hinzuzufügen, können Sie auch einen Kommunikationstreiber konfigurieren und einen Variablenwert von einem Controller importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationstreiber.
- Hinzufügen und Konfigurieren einer Variablen für den Drehfeldwert:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste inEigenschaftenaufVariable 1und wählen Sie dann aus.TIPP: Anstelle der Verwendung eines Änderungsereignisses können Sie auch ein Übergegangen-Ereignis konfigurieren. Weitere Informationen zu Ereignissen finden Sie unter Ereignisse.
- Hinzufügen eines Drehfelds und Verknüpfen des Drehfeldwerts mit der Variablen:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in derProjektansichtaufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Erstellen Sie unterEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenWertund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben