Lösung für das Abfragen und Speichern von Daten ausarbeiten

Erstellen Sie eine Anwendung, die den Wert einer Variablen bei Wertänderung abtastet und die Daten in einer eingebetteten Datenbank speichert.
Anwendungsbeispiel
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
SampleStoreDataValueChange.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Modell
    und wählen Sie
    Neu
    Variable
    aus.
  3. Erstellen Sie einen Datenlogger mit einer eingebetteten Datenbank, der die Wertänderung der Variable überwacht. Weitere Informationen finden Sie unter Datenlogger hinzufügen.
  4. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  5. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.