- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Benutzeroberfläche ausarbeiten, die einen PDF-Bericht generiert
Generieren Sie einen PDF-Bericht mit einer benutzerdefinierten Kopf- und Fußzeile, die Informationen aus einem Datenraster enthält.
Anwendungsbeispiel

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
PDFReportWithDataGrid.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Anwendungsentwurf

Berichtsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben