FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools auf Ubuntu 22.04-Geräten einrichten

NOTIZ: FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools unterstützt derzeit Ubuntu 22, x64 CPUs.
Die FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools für Ubuntu 22.04 bestehen aus dem FactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienst und der Berechtigungs-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) von FactoryTalk Optix.
  1. Installieren und aktualisieren Sie Ubuntu Desktop 22.04.
  2. Geben Sie die folgenden Befehle ein:
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-get upgrade
    3. sudo apt-get install libxcb-cursor0
    4. cd ~/Downloads
    5. tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_[version].Beta.tar.gz
      Dieses Installationspaket enthält zwei Dateien:
      • Die Datei
        FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
        , um den Aktualisierungsdienst zu installieren.
      • Die Datei
        FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
        , um den Berechtigungsmanager zu installieren.
        NOTIZ: Weitere Informationen zur Vorgehensweise zur Berechtigungsaktivierung finden Sie unter Runtime-Berechtigung auf Ubuntu 22.04-Geräten aktivieren.
    6. chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
    7. sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
      WICHTIG:
      • Wenn Sie einen Rockwell Automation-Treiber verwenden, geben Sie folgenden Befehl ein:
        sudo apt-get install libglib2.0-bin
      • Wenn Sie einen ODBC-Treiber (Open DataBase Connectivity) verwenden, geben Sie folgenden Befehl ein:
        sudo apt-get install libltdl7
      • Wenn Sie in Ihren FactoryTalk Optix-Anwendungen das native Präsentationsmodul verwenden, geben Sie folgenden Befehl ein:
        sudo apt-get install libevent-dev
      TIPP: Um das Skript im automatischen Modus auszuführen, fügen Sie das Flag
      -s
      hinzu:
      ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh -s
      . Der unbeaufsichtigte Modus ist nützlich, wenn Sie nicht mit dem Skript interagieren möchten, und ebenso für verschiedene Automatisierungen.
  3. Starten Sie Ubuntu neu und fahren Sie mit der Berechtigungsaktivierung fort.
NOTIZ: Wenn das Projekt einen Videoplayer enthält, installieren Sie alle zusätzlichen Pakete mit dem Befehl
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.