FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools installieren
Bevor Sie die Laufzeit-Tools installieren, verwenden Sie den Runtime-Dimensionierungsrechner, um die Größe des FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools-Pakets zu bestimmen, das Sie benötigen.
Die Größe jedes Laufzeit-Tools-Pakets richtet sich nach den Funktionen, die Sie in Ihrer Anwendung verwenden möchten. Sie können FactoryTalk Optix Runtime entweder auf einem Online- oder auf einem Offline-Gerät aktivieren.
Sie können die FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools starten und sie zwei Stunden lang ohne jegliche Berechtigung nutzen. Nach Ablauf dieser Zeit müssen Sie eine Berechtigung erwerben und diese Ihrer Organisation zuweisen.
WICHTIG:
Laufzeit-Tools sind bereits in OptixPanels™ und EEC (Embedded Edge Computes) eingebettet.
Sie müssen Laufzeit-Tools für Windows- und Linux-Geräte herunterladen, installieren und aktivieren.
WICHTIG:
Wenn Sie Laufzeit-Tools deinstallieren, wird Ihre Anwendung bei der nächsten Anmeldung automatisch neu gestartet. Nach der Deinstallation der Laufzeit-Tools kann eine Anwendung nicht mehr bereitgestellt werden, da bei der Deinstallation der Aktualisierungsdienst entfernt wird.
Rückmeldung geben