Installation der FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools auf Windows Online-Geräten

Sobald Sie das Installationspaket für die Laufzeit-Tools heruntergeladen haben, installieren Sie sie.
NOTIZ: Wenn das Runtime-Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie das Installationspaket nicht von der FactoryTalk Optix-Startseite herunterladen. Laden Sie das Installationspaket auf ein Online-Gerät herunter und übertragen Sie es dann mit Hilfe eines USB-Laufwerks auf das Runtime-Gerät.
  1. Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen Sie
    Öffnen
    aus, um den Ordner mit den heruntergeladenen Dateien zu öffnen.
  2. Doppelklicken Sie im Download-Ordner auf die .exe-Datei der FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools und warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist.
    Der FactoryTalk Optix-Anwendungsaktualisierungsdienst und der FactoryTalk Optix Berechtigungsmanager sind nun installiert.
NOTIZ: Wenn das Projekt eine ODBC-Datenbank enthält, die mit einem MySQL-Server verknüpft ist, installieren Sie ein
MySQL ODBC-Connector
-Zusatzpaket, das Sie von der Microsoft-Produktseite herunterladen können.
NOTIZ: Wenn das Projekt eine ODBC-Datenbank enthält, die mit einem SQL-Server verknüpft ist, installieren Sie ein zusätzliches Paket
ODBC Driver 17 for SQL Server
, das Sie von der Microsoft-Produktseite herunterladen können.
TIPP: Um FactoryTalk Optix Studio und/oder die Windows-Laufzeit-Tools im unbeaufsichtigten Modus zu installieren, führen Sie die folgenden Skripts an der Windows-Eingabeaufforderung aus, indem Sie den Platzhalter
<version>
entsprechend ersetzen.
FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
Der unbeaufsichtigte Modus ist nützlich, wenn Sie nicht mit dem Skript interagieren möchten, und ebenso für verschiedene Automatisierungen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.