Die für Ihre Anwendung erforderliche Berechtigung für Laufzeit-Tools ermitteln

Um FactoryTalk Optix Laufzeit-Tools verwenden zu können, müssen Sie eine Berechtigung erwerben und diese Ihrer Organisation zuweisen.
Bestimmen Sie vor dem Kauf die Größe der Laufzeit-Tools-Berechtigung:
  1. Rufen Sie FactoryTalkHub.com auf.
  2. Wählen Sie den Namen Ihrer Organisation in der oberen rechten Ecke der Webseite aus.
  3. Wählen Sie die Kachel
    FactoryTalk Optix
    aus.
    NOTIZ: Wenn auf der Kachel
    FactoryTalk Optix
    ein Schloss angezeigt wird, müssen Sie noch eine Organisation erstellen oder auswählen.
  4. Authentifizieren Sie sich nach Bedarf.
  5. Wählen Sie auf der FactoryTalk Optix-Startseite die Option
    Laufzeitdimensionierung
    aus.
  6. Schließen Sie den Assistenten ab, um die empfohlene Paketgröße für Ihre Anwendung zu ermitteln. Während Sie den Assistenten abschließen, wird oben auf jeder Seite eine aktualisierte Anzahl von Token und folglich eine empfohlene Paketgröße von XS bis XL angezeigt.
    NOTIZ: Für jede Auswahl im Dimensionierungstool der Laufzeit-Tools sind Tooltips verfügbar. Um weitere Informationen zu einer Funktion zu erhalten, bewegen Sie den Mauszeiger über die entsprechende Option.
    1. Seite
      Darstellung auswählen
      : Wählen Sie entweder
      Nativer HMI-Client (1 Token)
      oder
      Web-HMI-Client
      . Wählen Sie unter
      Wie viele Sitzungen
      die gewünschte Sitzungsanzahl (Token) aus und wählen Sie dann
      Weiter
      .
      TIPP: Eine
      Nativer HMI-Client
      -Darstellung enthält alle Daten, Bilder und Zeichnungen der klassischen Steuerelemente. Eine
      Web-HMI-Client
      -Darstellung enthält dieselben Elemente und macht sie von einem oder mehreren HTML5-Web-Clients aus zugänglich.
    2. Seite
      Funktionen auswählen
      : Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie in Ihrer Anwendung verwenden möchten. Wählen Sie entweder
      Alle auswählen (# Token)
      ,
      Keine
      , oder einzelne Funktionen und dann
      Weiter
      .
    3. Seite
      Controller-Verbindungen
      : Wählen Sie die Controller, die Sie in Ihrem Projekt verwenden möchten, und dann
      Weiter
      .
    4. Seite
      Interoperabilität auswählen
      : Wählen Sie die gewünschten Funktionen und dann
      Weiter
      .
    5. Seite
      Vorschau und Kauf
      : Auf dieser Seite wird Ihnen eine Zusammenfassung Ihrer Auswahl und die endgültig empfohlene Paketgröße für den Kauf angezeigt.
  7. Eine Option für den Support wählen Sie unter
    Runtime Package and Support Options
    aus.
  8. Um Ihre Laufzeit-Tools-Option von der empfohlenen Größe auf die folgende zu erweitern, wählen Sie die gewünschte Größenoption unter
    Möchten Sie ein Upgrade auf Station Runtime xxx (xx) (# Token) durchführen?
    NOTIZ:
    xxx (xx) (# Token)
    kann je nach den Anforderungen variieren.
  9. Sobald Sie die benötigte Laufzeit-Tools-Paketgröße ermittelt haben, können Sie die Berechtigung über das Commerce Portal erwerben. Um diesen Vorgang zu erleichtern, können Sie durch Auswahl von
    Katalognummer kopieren
    die ausgewählte Katalognummer in die Zwischenablage kopieren. Anschließend können Sie die Katalognummer in die Commerce-Portal-Suchleiste oder ein anderes beliebiges Dokument einfügen. Um das Commerce Portal zu öffnen, wählen Sie
    FactoryTalk Optix kaufen
    aus.
Die Seite Commerce Portal öffnet die Seite, auf der Sie Ihren Kauf abschließen. Melden Sie sich an der Seite an und fügen Sie die Katalognummer in die Suchleiste ein. Wählen Sie , um die Katalognummer zu Ihrem Warenkorb hinzuzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.