FactoryTalk Optix Studio Pro Upgrade-Übersicht

Um FactoryTalk Optix Studio Pro zu verwenden, folgen Sie den nachfolgenden Schritten.
  1. FactoryTalk Optix Studio Pro-Berechtigung aktivieren  für einen Benutzer. Dieser Benutzer kann dann FactoryTalk Optix Studio Pro auf einem Online-Computer, einem Offline-Computer oder in einer anderen Organisation verwenden.
    TIPP:
    Eine FactoryTalk Optix Studio Pro-Berechtigung ist mit einem bestimmten Benutzer verknüpft, der Mitglied mehrerer Organisationen sein kann.
    Ein Benutzer kann seine Pro-Berechtigung weiter nutzen, wenn er von einer Organisation zur anderen wechselt. Auf diese Weise benötigt er nicht für jede Organisation, der er angehört, eine eigene Berechtigung.
  2. WICHTIG:
    Laufzeit-Tools sind bereits in OptixPanels™ und EEC (Embedded Edge Computes) eingebettet.
    Sie müssen Laufzeit-Tools für Windows- und Linux-Geräte herunterladen, installieren und aktivieren.
  3. Abhängig von Ihrem Betriebssystem führen Sie entweder die Schritte unter Runtime-Berechtigung auf Windows-Geräten aktivieren oder unter Runtime-Berechtigung auf Ubuntu 22.04-Geräten aktivieren durch.
NOTIZ:
Sie können sowohl eine FactoryTalk Optix Studio Pro-Berechtigung als auch eine Laufzeit-Tools-Berechtigung neu hosten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.